This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:设计适用于-1V 输出电压、-2A 输出电流的直流/直流转换器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892687/tps63710-design-the-dc-dc-converter-for--1vout--2a-iout

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS54424

我要求直流/直流反相降压转换器的输入电压为5V (Vin)、输出电压为-1V (Vout)、输出灌电流为-2A (Isink)。TI 网站上提供了类似的产品,器件是 TPS63710。 其 Iout 为-1A。 我的计划是并联两个 TPS63710器件以实现-2A 电流。是否有人可以同样确认我是否能够满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinesh

    您不能并行操作两个设备。  没有电流共享机制。  您可以在反相降压/升压模式下使用 TPS54424。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你的建议!!!

    请您解释一下我们为何无法实现或是否有任何其他选择来满足我的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinesh、

    通常、转换器需要专门设计为共享电流。  这些产品通常以"可堆叠"或类似产品的形式销售。  您的最佳选择是使用额定电流的器件。  请记住、对于反相降压/升压、电流必须降额(1-D)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您宝贵的意见!!! 我将与您联系、以了解未来的直流/直流转换器设计。