This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:反极性条件下的 UVLO 绝对最小值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881806/tps2663-uvlo-absolute-minimum-in-reverse-polarity-condition

器件型号:TPS2663

数据表显示 UVLO 最小值为-0.3V。

如果将器件置于反极性条件(例如 Vin=-36V)、则该引脚是否需要额外的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jarrod

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您考虑将 TPS2663用于您的应用!

    在需要反极性保护的应用中、在 UVLO 和 IN_SYS 引脚之间连接最少300k 欧姆的电阻器。 有关更多详细信息、请参阅器件说明第9.3.3节。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet、

    感谢你的答复。  根据第9.3.3节和 UVLO 引脚的绝对最大规格、我假设有内部钳位二极管、电阻器是电流限制。  我只是想确定一下、因此感谢您确认这一点。

    此致、

    Jarrod