This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118EVAL:设计文件请求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118EVAL, LM5118, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888019/lm5118eval-request-for-design-files

器件型号:LM5118EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5118

尊敬的 TI 团队:

你在干什么? 为了加快设计集成、您能否帮助提供 LM5118EVAL 的设计文件? 页面上仅提供 PDF 文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提出问题并使用 LM5118。

    随附了 LM5118EVAL PCB 的光绘文件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../SV600014A_5F00_GERBER.zip

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    谢谢、是否可以提供原始设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我从设计电路板的工程师那里获得了文件。 我将在收到文件时发布它们。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    请参阅随附的 LM5118.e2e.ti.com/.../LM25118_5F00_Eval-_2800_3_2D00_18_2D00_2020-11_2D00_11_2D00_16-AM_2900_.zip Altium 设计文件

    请告诉我任何问题。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    附加的设计适用于具有5V@3A 输出的"LM5118冷启动"、而不适用于 LM5118EVAL "12V @3A"。 您能帮您与设计工程师进行仔细检查吗? 谢谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    两种设计的板级配置文件相同。

    谢谢、

    Garrett