This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:如何在关断期间将负载与输入隔离?

Guru**** 1211000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TLV61046A, TPS61093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881833/tps61085-how-can-i-isolate-load-from-input-during-shutdown

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: TLV61046ATLV61046TPS61093

你(们)好 我计划在电池(2.2~3.6)电压通电的器件中使用 TPS61085升压转换器、并且需要在短时间内提供18V 输出、以提供2个电流输出(4~20) mA 传感器。 为了节省电池能量、必须在关断期间将转换器的输出负载与电池电压隔离、电池电压位于转换器的输入端。 您能否建议将 PMOS FET 放置在何处-升压输入端或输出端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stoian、

    可以在输入和输出端放置 PMOS FET。 如果将其置于输入端、PMOS 额定电压很小、10V/0.5A 额定电流就足够了。 将 PMOSFET 置于输出端需要一个额定值更高的器件。

    另一种解决方案是使用 TLV61046A、该器件内部具有隔离功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack。 Thx 用于快速回复。 如果我将 PMOS 置于升压之前、是否必须同时控制使能引脚才能使用降低浪涌电流的选项?

    在第二种解决方案中-如果我将 PMOS 置于输出端、则会有一些电流流经反馈电阻器、这超出了我的需求。

    我在此论坛中开始讨论 TLV61046A、但在50mA 满负载下启动时还有另一个问题。 因此、我必须评估哪种方法更适合我的设计。

    也许我错过了另一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stoian、

    是的。 TLV61046A 的预充电电流限制最大为50mA。 如果您希望在满载条件下启动、则不适合使用 TLV61046。

    如果将 PMOS 置于 TPS61085之前、则使能引脚可以连接到 PMOS 之后的 Vin 引脚。 因此您不必同时控制使能引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我将尝试切换到 TPS61093、谢谢。

    BR、

    Stoian