This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:SiC MOSFET 的 DESAT 保护

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21732-Q1, UCC21736-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874787/ucc21750-desat-protection-for-sic-mosfets

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21732-Q1UCC21736-Q1

您好!

根据 UCC21750数据表、其内部前沿消隐时间为200ns。 这是非常高的延迟时间(对于 SiC MOSFET、开关时间可能低至20-40ns)、甚至在激活内部电流源为外部消隐电容器充电之前也是如此。 是否有办法减少/定制这个200ns?  

其次、与 IGBT 相比、SiC MOSFET 的 VDS 非常低、例如在额定电流下约为2V。 在这种情况  下、V_DESAT = VR+VF+VDS 绝不能超过9V 以触发故障。 在使用此 IC 进行 SiC MOSFET 去饱和保护时、您有何建议?

谢谢

Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    感谢您的提问。

    您是否看过 ucc21736-Q1和 ucc21732-Q1? 这些器件可能更适用于您的应用。

    是否可以通过电子邮件联系您以更好地了解您的需求、以便我们为您的应用找到最佳的 TI 器件?