This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:PCB 布局

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882010/lmr33630-q1-pcb-layout

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

我的客户现在使用了我们的 LMR33630-Q1。  

实际上 、我  已经帮助 他们  两 次回顾  LMR33630-Q1 ...

根据我的建议、他们发生 了很大变化。 您无法想象第一个版本是怎样的...

但是、因为他们以前使用过竞争对手、现在将 此部件更改为 TI 解决方案。 因此空间非常有限。

我 将 要求 他们 按照数据表中的建议添加标准8 CIN+Cout。

 有关布局的任何其他建议或意见?

以下是第三 个版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Vout-FB 返回路径远离 SW 节点、小型输入电容器、引导电容器和 FB 电阻器看起来很好。 如果它们的空间非常有限、可以将大容量电容器放置在离 Vin-GND 引脚有点远的位置、但仍然需要尽可能宽和短的路径。 在输出端、它们还需要为特定负载配备足够的电容器。 谢谢。