This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:需要 TPS563209DDCR 的相位裕度和增益裕度仿真

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882076/tps563209-need-phase-margin-and-gain-margin-simulations-of-tps563209ddcr

器件型号:TPS563209

您好、Sirs、

我的客户请求 对 TPS563209DDCR 器件进行相位裕度和增益裕度仿真、但我们在 Webench 实用程序中看不到选项。
在这种情况下、我们需要产品线支持。 我们可以通过电子邮件发送客户信息。

案例#1:VIN = 12.8V、Vout = 5.2V、Iout = 1.1A
案例#2:VIN = 12.8V、Vout = 5.5V、Iout = 1.0A
案例3:VIN = 12.8V、Vout = 1.4V、Iout = 1.2A

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是该器件的内部补偿、因此我们没有用于对其进行仿真的工具。 您可以在 EVM 上查看它。

    肖恩