This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:器件是否可现场编程?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874816/ucd90160a-is-the-device-field-programmable

器件型号:UCD90160A

器件是否可现场编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90160A 是现场可编程的。 您可以更新部分配置(例如、阈值、计时延迟) 和整个设置。

    这些步骤与首次对器件进行编程的方式相同。

    对于简单的阈值、您只需发出单个命令即可即时更新、然后发出 STORE_DEFAULT_ALL 命令即可将其永久化。

    如果要更新  整个设置、 可以 使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件 、并将新 设置写入闪存、而不 会影响器件的操作。 新设置在发出复位命令之前不会生效。  请参阅以下注释的第9.5节。

    此致

    Yihe

    e2e.ti.com/.../0572.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在现场对器件进行编程时、是否有两个映像:待机 NV 映像和可操作 NV 映像?  您能否在设备正在脱离操作映像运行时对待机映像进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    器件始终具有两个副本:一个副本存储在数据闪存中。 另一个存储在操作存储器(SRAM)中。

    这两种情况在大多数情况下是相同的:由于器件复位后、存储在数据闪存中的图像会被复制到 SRAM 中。

    应用程序可以使用新映像更新数据闪存、而无需触摸操作存储器中的映像。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉地说、如果闪存写入期间出现欠压、会发生什么情况?  器件会恢复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在闪存写入期间出现掉电、应用程序必须对器件重新编程才能恢复功能。

    此致

    Yihe