This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:关于 DCAP2内部斜坡问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881588/tps563201-about-dcap2-internal-ramp-question

器件型号:TPS563201

尊敬的 TI 员工:

我对抖动的内部斜坡补偿有疑问。
我看到文档 SLVA281B 介绍了斜坡补偿可以改善抖动并支持更低的 ESR 电容器应用、但我不理解文件中的图、因此我更改了颜色希望您可以为我解释详细信息、谢谢。

红色实线? 蓝色实线? 黑色虚线? 黑色实线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    红色实线:斜坡电压

    呈蓝色稳定线:基准电压

    黑色虚线:VFB

    黑色实线:VFB+Vramp

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您能帮助解释一个周期的详细操作吗? 谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以参考下面的波形。

    肖恩