This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:您能帮我查看原理图吗?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892350/bq24616-can-you-help-me-review-the-schematic

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件: BQ24610

设计

我设计了 BQ24616原理图、请帮助我进行审阅。 并使用 LM5175PWP、 TPS53515RVER。 你能给我一些关于 repir 的建议吗?

e2e.ti.com/.../phm_5F00_come_5F00_carrier_5F00_TI_5F00_20200320.pdf

非常感谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elsa:

    我对 bq24616的评论如下。

    建议在系统+上为高频噪声去耦电容器使用一个10nF 电容器。

    2.我建议查看数据表第30页的表4。 您选择的输出电容器似乎未将谐振频率置于所需的12kHz 至17kHz 范围内(您的频率大约为9.6kHz)。 我们提供在上述谐振频率范围内具有最佳稳定性的内部环路补偿。

    3.只是想确认12.6V 的电池稳压电压?

    4.建议移动 REGN 上的肖特基二极管连接、使其直接从 REGN 连接到 BTST。

    建议使用 PH 到 GND 之间的开关转换器缓冲电路。

    6.只是想确认9小时的安全计时器。

    有关此检查的更详细说明、请查看此常见问题解答以了解 bq24610的原理图。 主要区别在于 bq24616具有 JEITA 温度充电曲线、而 bq24610没有。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/791790

     谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。