This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:仅具有降压 FET 的 BQ25703A

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD17579Q3A, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901454/bq25703a-bq25703a-only-with-buck-fets

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD17579Q3ABQ24773

我已经成功地使用具有12V 输入的 bq25703a。 现在、我要更改我的设计、使其具有最大的20V 适配器输入 1.5A。 电池配置为4S (锂离子)。 我有几个问题:

  1.  对于我的应用、我不需要升压转换器。 是否可以省略升压转换器 FET?
  2. 由于电流较低、我只想使用一种 FET 类型。 是否可以 将 CSD17579Q3A 用作降压 FET 以及电池 FET?
  3. 对于我的仅具有降压的应用、 bq24773也是一个选项。 但是、它似乎是 bq25703a 的"旧版本"、是否有任何缺点?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、我们不能忽略升压转换器 FET。 在启动期间需要使用这些 FET。  

    电池 FET 需要 P-FET。 其他 FET 是 N-FET。

    BQ24773是 BQ25703A 以外的另一个充电器系列。 BQ25703A 可接受各种输入源。 您可以使用 BQ24773。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    对于 BQ25703a:如果我将 FET 和电感器更改为较小的 FET 和电感器以实现较低的电流、这是否意味着我还必须调整 RC 补偿网络? 还是可以将其保留在参考原理图中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您坚持使用相同的电感、则无需更改 RC 补偿网络。 否则、需要相应地调整 RC。