Hallo e2e、
在当前项目中、我使用 TPS2121在5V (Ch1)和12V (Ch2)电源之间切换。 由于我对负载消耗的电流量感兴趣、因此我按照数据表第32页中的建议将 ILM 引脚与多路复用器 ADC (STM32)相连。 电阻器 RILM 选择为100k (数据表第13页)、以将电流限制设置为1.2A。 (有关更多详细信息、请查看原理图)
在测试期间、我们在 RIM/ILM 引脚(对于所有器件)上测量:
处于高阻态-> 0V
5V 和0mA ->~508mV
5V 和100mA ->~518mV
5V 和200mA ->~518mV
1) 1)为什么我们无法测量100mA 和200mA 之间的任何差异?
2) 2) ILM 引脚上电流变化的理想电压变化是如何的?
感谢您的帮助!
此致、
Melanie