This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:到 MCU 的 ILM 电流限制

Guru**** 2549130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874720/tps2121-current-limit-ilm-to-mcu

器件型号:TPS2121

Hallo e2e、


在当前项目中、我使用 TPS2121在5V (Ch1)和12V (Ch2)电源之间切换。 由于我对负载消耗的电流量感兴趣、因此我按照数据表第32页中的建议将 ILM 引脚与多路复用器 ADC (STM32)相连。 电阻器 RILM 选择为100k (数据表第13页)、以将电流限制设置为1.2A。 (有关更多详细信息、请查看原理图)

在测试期间、我们在 RIM/ILM 引脚(对于所有器件)上测量:
处于高阻态-> 0V
5V 和0mA ->~508mV
5V 和100mA ->~518mV
5V 和200mA ->~518mV

1) 1)为什么我们无法测量100mA 和200mA 之间的任何差异?
2) 2) ILM 引脚上电流变化的理想电压变化是如何的?

感谢您的帮助!

此致、
Melanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melanie、

    您提到 、在数据表第32页、它建议您将 ILM 引脚连接到 ADC -您参考的是 TPS2121数据表吗?  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2121.pdf 第32页 没有此信息。 ILM 引脚通常仅通过一个介于之间的电阻接地、以设置器件的电流限制(如第13页所述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、大家好、

    是的、我指的是您链接的 TPS2121数据表。 如第32页所示、该引脚可连接到 ADC (见图)。
    如果不起作用、TI 为何应在数据表中展示这一点?

    如果有人能回答我之前的问题、我会很高兴。

    此致、
    Melanie


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melanie、

    抱歉、但这是错误的。 ILM 引脚为设置负载电流限制的内部电路提供参考。 它不提供任何电流感应功能。 我将立即对数据表进行更改、以进行更新。