This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:锁存测试结果(TPS22914CYFPR)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892775/tps22914-latch-up-test-result-tps22914cyfpr

器件型号:TPS22914

请提供显示以下各项的闩锁测试结果数据。

1、测试条件:电流脉冲:±***A、

2、过压:***μ V Vsupply

3、测试结果(失败/采样)

Nintendo 采用此器件时需要这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuya、

    锁存的测试条件符合 JESD78标准:

    1、+/- 100mA

    1.5*VSUPPLY_maxOPERATING = 1.5 * 5.5V = 8.25V

    3.通过/测试3个单元

    此致、

    Andy Robles