This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:EN 脉冲周期

Guru**** 2503665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880268/tps61093-en-pulse-period

器件型号:TPS61093

大家好、

您是否会建议您如何了解数据表中的 EN Toff 说明?

最大值为1ms 意味着我们应该提供小于1ms 的低脉冲

或者需要超过1ms?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara:

    这是最长的响应时间。  

    当 EN 引脚被拉低1ms 时、IC 停止 PWM 开关并关闭隔离开关、提供
    输入和输出之间的隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu - San

    非常感谢您的建议。

    我明白了。

    为了确保这一点、我将通知客户将 EN 拉至低电平的时间超过1ms。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara:

    很高兴看到如此仔细的问题。 很高兴再次检查它。

    :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu - San

    非常感谢您的建议。

    您能否关闭该线程、因为它已被解决。

    谢谢

    此致、

    Shidara