This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:未通过短路测试

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892853/bq76200-fail-to-pass-the-short-circuit-test

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

第一次将 BQ76940+BQ76200用于14S 电池组、但我未能通过短路测试,根据 ILOAD 电流、MOS 似乎关不好、请建议如何改进。 谢谢。

e2e.ti.com/.../5023.Sheet1.pdf

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    从波形可以看出、FET 在测试过程中可能出现故障。  请务必查看 BQ76200是否尝试切换并且未成功、或者是否未发送切换命令。  您可能会在测试完成后获得有关电路状况和运行状态的更多详细信息、这可能对您的调查很有帮助。

    查看原理图、BQ76200看起来合理。  要检查的好处是 C55是否被大电容器替代。  在事件期间检查 DSG_EN 会显示系统是否打算关闭路径。

    在 BQ76940电路上、请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 第3节。  RF 电阻器似乎是2k Ω、例如 R52 R53、CF 电容器似乎是1uF、例如 C20。  借助 BJT 平衡路径、基极电阻器将在短路期间与二极管导通、因此基极电阻器将从功率滤波电容器汲取电流。  在 SCD 期间检查 VC5X、以查看其是否保持高于 VSHUT。  在 SCD 事件期间、检查 VC5X、CAP1和 DSG_EN 以及电流可能是有用的信息。  如果 CAP1在 SCD 期间崩溃、BQ76940可能不会将 DSG 发送为低电平以通知 BQ76200关闭。  如果这是问题、请缩短 SCD 延迟、增大 CF 电容器尺寸和/或增大 BJT 的基极电阻、以便 VC5X 保持高于 VSHUT。