This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:输入电压变化的响应 TPS92692

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892732/tps92692-response-to-variation-of-the-input-voltage-tps92692

器件型号:TPS92692

您好!

我曾想将 TPS92692用于3白光 LED 背光(600mA@9.6V)。
该系统由连接到电池充电器的铅酸电池供电。
在运行期间、电池可能会发生突然变化、具体取决于系统其他部件的吸收情况。 变化可能为几伏。
即使调光 PWM 保持恒定、当输入电压变化时、它是否能够保持 LED 的亮度恒定?
TPS92962将配置为 SEPIC、以便在6.5V 至36V 的电压范围内工作。

谢谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您所描述的是稳压器设计中用于输入电源抑制的常见部分。  通常、所有稳压器都可以设计为满足您的需求、但控制环路带宽和输入滤波器必须为您的电压瞬变提供足够的抑制。  因此、如果您的控制环路的 BW 只能提供特定的抑制、则输入滤波器必须过滤低至 BW 下限的输入、以便您能够保持适当的调节电流。   这是系统设计的一部分。

    根据您对输入电压和输出电压的要求、您应该查看升压到电池、而不是 SEPIC、以实现更简单的设计。

    谢谢 Tuan