Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 您好!
我曾想将 TPS92692用于3白光 LED 背光(600mA@9.6V)。
该系统由连接到电池充电器的铅酸电池供电。
在运行期间、电池可能会发生突然变化、具体取决于系统其他部件的吸收情况。 变化可能为几伏。
即使调光 PWM 保持恒定、当输入电压变化时、它是否能够保持 LED 的亮度恒定?
TPS92962将配置为 SEPIC、以便在6.5V 至36V 的电压范围内工作。
谢谢
Robert