This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ48EVM-560:Fusion Digital Power 设计器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879047/ucd90seq48evm-560-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD90SEQ48EVM-560
主题中讨论的其他器件:UCD9090UCD9090A

您好!

 我们有 UCD9090 EVM。 我们安装了 Fusion Digital Power Designer、用于对10个电压轨进行监控和定序。

默认电源排序已在 EVM 中完成。 我想根据我们的要求修改序列。

请为我的以下澄清提供建议、

1) 1) 我尝试根据我们的设计修改输入。 我根据给定的输入得到了波形。

   但是、如果我将 EVM 与 PC 连接、则仅会发生默认定序。

  帮助我解决此问题。

 

2) 2) 该板还需要任何外部电源。? 称为 USB 电源就足够了。

    我们需要提供10个电压轨作为监控输入。 我们需要从何处为该 EVM 提供输入。

3) 3)   我通过 EVM 板随附的 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。 我们是否可以通过此电缆修改设计、或者是否需要 USB 转 GPIO 适配器?     

      适配器需要在 EVM 板中放置10个位置的接头、但电路板中没有此类接头。

请尽快澄清我的疑问。

此致、

Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面我的评论。

    第一。 我不确定您的问题是什么。 但我建议 使用 http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf 的第5.2节

    2。 EVM 可由 USB 供电、无需外部电源。

    3号。 USB_TO_GPIO 适配器内置在 EVM 上、因此 USB 电缆足够大。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的建议。

    我仍然不清楚根据我的电源定序对 EVM 进行编程。

    如果我通过 USB 将 EVM 连接到 PC、LED 将始终处于打开状态。

    在 Fusion Digital 软件中、有一种配置称为命令控制 GPO。 在这种情况下、某些 GPO 启用为高电平状态。

    因此相应的 LED 将始终处于打开状态。 我尝试删除这些 GPO、但在写入硬件命令时显示错误。

    请解释如何根据我们的定序使 LED 转动

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以观看培训视频、了解如何使用 Fusion GUI 配置器件

    https://training.ti.com/fusion-digital-power-designer

    本快速指南还将帮助您了解有关 Fusion GUI 的更多信息。

    e2e.ti.com/.../UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的评论。 我正在进行编程。

    请告诉我 UCD9090器件的供货情况。 TI 建议使用替代器件 UCD9090A。

    您能不能提及上述两个器件之间的差异。

    还提供 UCD9090A 的器件可用性。

    我们的要求是该器件应在未来7年内可用。

    此致、

    Dharini V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅链接了解区别 http://www.ti.com/lit/an/slva908/slva908.pdf

    UCD9090和 UCD9090A 现已上市。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

       感谢您的支持。

    此致、

    Dharini V