This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:使用 NTC 进行 LM3429模拟调光

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892575/lm3429-the-lm3429-analog-dimming-with-ntc

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS92691

您好、先生、
我需要一个模拟调光实现、用于通过 NTC 电阻器调节 LED 负载板电流。
查看 LM3429数据表 sceion7.3.5结果电阻值越高、向 CSH 引脚提供的电流越大、通过 RHSP 的稳压信号电流就越小。
不适合 NTC 使用、您能不能帮助我们为以下电流和热曲线应用提供参考原理图? 谢谢!

请勿建议使用 TPS92691/2、因为我们有大量的 lm3429库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有大量的外部电路、就很难实现上面的热电流曲线。  通常、我们不会提供您请求的详细设计。  如您所述、我们在第7.3.5节中提供了有关如何使用调光公式调整电流的信息。  最终用户需要为特定应用准备电路。  很抱歉、我们可以做的就是这样、正如您提到 的、TI 的其他器件更适用于这一点。

    谢谢 Tuan