请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 大家好、
我们的客户正在使用 TI 的 LM5066I、我向客户介绍了该设计工具。 但似乎唯一不能满足客户要求的是4A 启动负载。 无论我如何调整该值、都不起作用。 请参阅附件。 还是客户应该更换 MOSFET?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oliver、
您已经选择了市场上最强的 FET。 负载类型是什么? 负载在多大电压下处于活动状态? 如您所见、0V 时负载不能为4A 恒定电流。 因此、调整单元格 F70中的"负载开启阈值"应该会有所帮助。
BR、Rakesh