This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:使用 bqStudio 在 BQ34Z110 EVM 中更改电池化学成分

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQ34Z100EVM, EV2400, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892472/bq34z110-changing-battery-chemistry-in-bq34z110-evm-with-bqstudio

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1GPCCHEMBQ34Z100EVMEV2400BQ34Z100

大家好、  

我正在使用 EVM 和 Bqstudio 评估 BQ34Z110的功能。 在 Bqstudio 中、我能够更改电池化学成分、应用复位、我可以看到新的 Chem ID 已写入闪存中、但电池容量没有变化。 我使用的是锂离子3.7V 2600mAh (https://www.sparkfun.com/products/12895)。 更改 Chem ID 后、寄存器窗口仍然显示973mAh 的完整充电容量、即使我从 Bq Studio 提供的可能化学物质中选择了型号 ICR18650-2600mA (Chem_ID=0x1996)。  

如果未更改满电量、 BQ34Z110是否正确计算 SOC?

我缺少什么?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、bq34z110是一款有点旧的器件。 我建议您切换到 bq34z100-G1、它 具有改进的固件和更好的软件支持(例如 bqStudio)。

     

    您是如何选择化学 ID 的? 您是否使用了 GPCCHEM?

    此外、请确保您完成了数据表中的设计步骤并配置了所有必要的参数。

    如何实现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的回复。 实际上、我使用的是 bq34z100-G1、bqStudio 1.3.86版和化学成分774版。 我将 BQ34Z100EVM 与 EV2400搭配使用。  bqStudio 将器件正确识别为  bq34z100G1 (0100-0-16)。 很抱歉、器件型号出错。  

    我根据制造商名称(ICR18650)和容量(2600mAh)选择了化学物质、并选择了0x1305。 目前、我尚未执行任何测试、因此我还没有使用 GPCCHEM。  

    我还尝试在 bqStudio 的数据存储器窗口中更改数据闪存存储器。 基本上、我更改了设计容量和设计能耗。 我已将新值写入器件、写入和扫描都正确。  我已将新配置导出到.gg 文件(请参阅随附的)。  

    但是、即使在这之后、当我转到寄存器窗口时、完整容量和剩余容量仍保持为默认值。  这些值是否应随新的闪存配置而变化? 或者他们可能需要完成整个周期?

    此致 e2e.ti.com/.../ICR18650-2600-Bat-1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    正确的化学 ID 对于 IT 监测器件非常重要。 我建议您根据 GPCHEM 说明手册收集数据、并确保使用可用的最佳化学 ID。

    通读 BQ34z100数据表的第8.2.2节、并配置所有必要参数。  此外、您还需要运行学习周期。

    Andy

    Andy