This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:通用交流至120V 直流、5A、600W 转换器设计的控制器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874559/ucc29950-controller-for-a-universal-ac-to-120v-dc-5a-600w-converter-design

器件型号:UCC29950

您好!

我们计划设计一 个通用交流(90 - 265 VAC)至120VDC、5A、600W 转换器。 可用于此目的的最佳安装拓扑是什么? 您是否还能建议我们使用最优化的控制器 IC 来实现所需的功率?  我计划使用 UCC29950、这是一款 PFC+LLC 控制器 IC。 这是否可用于600W 功率? 我们还发现 UCC29950EVM 已被指定为停产产品。 因此、UCC29950是否也是 NRND 项目?

此致、

Sambuddha 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sambuddha、

    UCC29950是此规格转换器的理想选择。  

    是的、EVM 目前不可用、但器件没有问题。

    此致、

    Teng