This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202DDCR 输入电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892441/tps54202-tps54202ddcr-input-voltage

器件型号:TPS54202

您好:

我想使用 TPS54202DDCR 从5V 输入生成3.3V 电压。 在这方面,我有两个问题。

1.为了 实现特定的输出电压(在我的例子中为3.3V)、是否有最小输入电压的限制?

器件封装非常小。 该器件是否真正能够提供2A 输出电流、  对于3.3V 输出电压、该输出电流应为6瓦?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alireza、

    最小 VIN 与 VIN 到 VOUT 之间环路中的电阻有关、例如 MOSFET 的 Rdson 和电感器的 DCR。 我没有最小 VIN 的确切值、但它应该具有足够的裕度来支持5V 输入、因为电流占空比只有3.3/5=0.66。

    是的、TPS54202可通过3.3V 输出支持2A 输出电流。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    此致、

    Alireza