This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR012405:24V 电压源

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900888/dcr012405-voltage-source-at-24v

器件型号:DCR012405

大家好、根据数据表、此器 件的典型电压源为24V、但是、当客户应用24V 电源时、该电源会切换多次并变得不起作用。 这种类型的响应是否会出现类似的情况?

非常感谢您的参与。

此致、

Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这不是我们器件的常见问题。

    在继续提供支持之前、我想确保我正确理解了错误行为:
    在中施加24V 电压后、器件开始打开/关闭、然后不再工作? 或者、 电压源被切换、并且最终器件变得不起作用?

    客户是否捕获了任何行为波形? 还是通过万用表读取结果?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    我们进一步澄清了客户的询问。  

    它们将24V 电源连接到芯片、工作正常。 但是、在断开24V 电源期间、它们在断开电缆期间意外地再次与24V 连接。 这种"切换"24V 电源会损坏 DCR012405U。  

    提前感谢您的见解。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换输入电压可能会导致输入端产生超过建议最大值(26.4V)的额外电压尖峰;添加电解大容量电容器有助于抑制输入电压尖峰。

    您能否提供波形以确保输入电压不超过输入引脚的额定值?
    如果他们愿意、我们可以进行原理图审阅、以确保他们的电路正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *原理图是脱机提供的。*

    原理图看起来正常。

    回顾后、我们的结论是、从输入切换会导致器件输入端产生额外的电压尖峰。 此事件与热插拔非常相似。