This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:ESD 数据请求单一报告(TPS22914CYFPR)

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881636/tps22914-single-report-of-esd-data-request-tps22914cyfpr

器件型号:TPS22914

ESD 数据请求的单一报告

请提供 TPS22914CYFPR ESD 数据的单一报告
HBM 和 CDM。
因为用户正在考虑使用此器件。

谢谢、此致、
Yoshikawa


--------------------------------------------------
>Hi Katsuya Yoshikawa
>
>如果您需要 ESD 数据的单一报告,请按照质量部门的建议,
>我们建议您在 E2E 社区提出问题。
>链接如下。
>https://e2e.ti.com/  
>
>如有任何疑问,请随时与我们联系。
>
>此致
>
>Euphemia Feng
>TI 客户支持中心

--------------------------------------------------
>感谢您的答复。
>
>用户要求提供所附材料。
>如果没有此材料,用户将不会采用该设备。
>我需要你的帮助。
>
>谢谢,致以最诚挚的问候。
>Yoshikawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikawa 您好、

    我们的器件的资质认证摘要可在产品文件夹页面的质量和封装选项卡下找到。 具体而言、对于此器件、您可以在此 链接中找到相关信息

    通过查看这些信息、可以看出、对于 ESD-CDM 额定值、我们根据标准 JESD22-C101测试了3个器件。 对于 ESD-HBM、我们根据标准 JS-001测试了3个器件。 实际的 ESD 额定值可在数据表中找到、这是测试的执行水平。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek Kaknevicius-San:

    感谢您的合作。

    此致、
    Yoshikawa