This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:开关频率变化?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899669/tps40200-switching-frequency-variation

器件型号:TPS40200

团队、

我们在当前设计(36V 至12V 降压转换器应用)中使用 TPS40200DRBT、我对开关频率可变性有疑问。

我将 R_RC 设置为60.4k、并将 C_RC 设置为330pF。  输出稳定在12V、但开关频率为~ 406kHz (我期望开关频率接近477kHz)。  在使用该部件设置开关频率时、我可以预期多大的可变性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据数据表、容差看起来可能高达+/-15%。

    但是、我会仔细检查您的 RC 组件值和容差。

    此外、还应确保开关稳定且器件未处于保护模式

    例如电流限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我也要求工程师参与讨论、但根据下面的数据表片段、振荡器频率可能会变化约+/- 15%(我测量的是低约15%)。  您能否在下面说明“频谱线调节”规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的;这将是另一种变化来源。

    随着输入电压的变化、频率也会发生变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    以确保我正确理解。 仅由于振荡器、开关频率就会出现+/-15%的变化、而不是由于 VDD 电压导致的附加变化。 那么、设置频率可以高达设置值的35%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为读取它的方法是、当从4.5V 变为12V 时、会有-20%的变化、这会增加示波器

    差异。  从12V 转换为52V 时为-9%。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我希望你的问题得到了回答。

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢