This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:如何使用 CSD97394Q4M

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97394Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880753/csd97394q4m-how-to-use-csd97394q4m

器件型号:CSD97394Q4M

CSD97394Q4M 是否通过更改 PWM 的占空比来控制 Vout? 只需 Vout=Vin*PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在降压转换器中 ,Vout 几乎等于 Vin*D,D 是 PWM 占空比。  

    为了准确调节 Vout、需要一个控制环路。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,我还有另外一个问题
    我想使用两个 CSD97394Q4M 来驱动 H 桥。

    一个 PWM 引脚输入、用于控制 H-FET 开关。 另 一个 PWM 引脚能否 始终拉高并保持 L-FET 导通?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在半桥配置中使用 CSD97394Q4M。 但是、请注意、输入 PWM 引脚具有3个信号电平:

    -如果您应用 PWM -高电平、将打开 HS FET 并关闭 LS FET

    -如果您应用 PWM -低电平、将关闭 HS FET 并打开 LS FET

    -如果您应用 PWM 三态电平、(介于0.9V 至2.2V 之间)将关闭 HS 和 LS FET。

    此致、

    Lucian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我能不能这样理解:
    当我使用两个 CSD97394来使用 H 桥时、请执行以下步骤
    1.将两个 PWM 引脚拉至低电平并将两个 SKIP #设置为三态
    2.准备好驱动负载时,将两个 SKIP #拉至低电平并保持至少50us
    那么、引入了两个 PWM 来驱动 H 桥?

    期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、还有一个问题:
    当 SKIP #引脚需要拉低并持续至少50us 时、

    是否可以将 PWM 引脚保持在三态、然后再次引入 PWM、

    或者、当 SKIP #被拉低50us 时、PWM 引脚也必须被拉低。 级别?

    谢谢
    期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    跳过 CSD97394Q4M 上的#引脚可在同步降压转换器中启用二极管仿真功能。 如果您保持 SKIP#引脚为低电平、则会为 LS FET 启用内部电流过零检测器。 轻负载时、如果电感器电流过零0A、它将关闭 LS FET、您可以在 DCM 模式下运行。 在该状态下、HS FET 关闭、LS 通道关闭、LS 体二极管是续流负载电流、旨在提高轻负载降压转换器的效率。

    PWM 输入信号与 SKIP#信号无关。

    高 PWM 电平将打开 HS FET、低 PWM 电平将打开 LS FET。 CSD97394Q4M 在 HS 和 LS FET 之间引入了5.8ns 的小死区时间。

    在您的情况下、如果您拉低 SKIP#引脚并将其拉低50uS、则该器件会针对 DCM 模式启用。 不确定您在半桥转换器上看到的优势。 在此50us 窗口期间、您可以根据需要驱动 PWM 输入高电平、低电平或三态。

    对于半桥 CCM 模式运行 ,我只需保持 SKIP#=5V 并在 PWM 引脚上驱动 TTL 信号电平。 另请注意、SKIP#和 PWM 输入上都存在较小的保持延迟。 引入此延迟是为了防止噪声信号上的寄生跳变。

    此致。

    Lucian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucian、我明白了。

    此致。

    William