This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:输出短路时提供保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5060-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887706/lm74700-q1-protection-if-output-is-shorted

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1LM5069

您好!

我想在 ORing 电源应用中使用 LM74700-Q1。 电源是容量为28.8V 和9Ah 的电池。 首先、LM74700-Q1是否存在电流限制? 其次、是否有任何保护 电路可防止可能的输出短路问题?

此致、

山形山形山   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramazan、您好!

    是的 LM74700-Q1非常适合在9A 时 ORing 两节28.8V 电池。

    但它没有电流限制或输出短路保护。

    我们建议在 ORing 两个电源后使用单个 LM5060-Q1、以实现电流限制或输出短路保护。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢您的快速响应。 附件中有一个方框图。 是否适合使用?

    此致、  

    山形山形山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、  

    是否有任何关于我上一篇帖子的评论?  

    此致、

    山形山形山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramazan、您好!

    是的、方框图的使用是正确的、以防止输出短路造成损坏。

    如果您认为您的问题已得到解答、请单击结尾处的"此问题已解决"按钮

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢您的回答。 我还有一个问题:我们可以使用 LM5069-Q1而不是 LM5060-Q1吗? 如果我们将其与 LM74700-Q1搭配使用、是否会导致任何问题?它是否提供输出短路保护和电流限制功能?

    此致、

    山形山形山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramazan、您好!

    是的、如果它不是汽车应用、您可以使用 LM5069 (它不符合汽车标准)。

    是的、它提供输出短路和电流限制。

    如果您对 LM5069有更多问题、我们建议您打开一个新主题、以便我们能够更快地做出响应。

    此致、
    Kari。