This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:关于 RFBT、CFF 和 VOUT 之间的布局

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874180/lmzm33602-about-layout-for-between-rfbt-cff-and-vout

器件型号:LMZM33602

大家好、

 

我们希望在数据表中了解 LMZM33602的布局。

在布局示例中找不到“RFBT、CFF”和“VOUT”连接线。

因此、我们认为该布局不正确。

我的理解是否正确?

如果是、您能否告知我们正确的布局和数据表更新时序?


 

顺便说一下,LMZ33604 (其它器件)的布局具有“RFBT”和“VOUT”连接线。


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您指出这一点。 数据表中的布局示例似乎可能缺少 VOUT 平面的过孔。 我将通知编写此数据表的应用工程师、以获得更多澄清。  

    如果您查看 图11中的 LMZM33602/3EVM 文档、您可以看到 VOUT 连接是通过一个小过孔进行的、从顶部 Cooper 的 R2 (顶部反馈电阻器)向下到底部铜、再返回到大型 VOUT 端子连接器。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您的快速回复和信息。

    我们想知道数据表更新时序。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我能够与编写数据表的应用工程师联系。 此更改可能需要几周时间、因为需要由内部系统批准。 此外、内部系统还将进行一些重组、因此、如果有任何更改、请等待延迟。  

    就应用设计而言、我相信这个问题已经得到了解答。 我将通过驱动该参数来更改数据表。  

    如果您有任何与电气性能或 PCB 布局设计有关的其他信息、请随时答复。  

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏