This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:未按预期进行切换、输出电压过低

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900175/ucc28730-does-not-switch-as-expected-too-low-output-voltage

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC24650

您好!

我尝试在设计中实现 UCC28730。 输入电压应为270Vdc - 600Vdc、输出应为24Vdc。 IM 目前使用 MOSFET C2M0280120和 WA8759-al 变压器。 我遵循了 UCC28730数据表中的计算公式、但仍然无法获得正确的输出电压或预期的开关特性。 下面是一些有关 MOSFET 栅极电路、示波器的图片

如果能在这里解决我的问题、有任何帮助、都是很好的。  

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到数据表上的布局指南、我将这些器件焊接在一起  

    如下所示:

    并获得以下结果:

    MOSFET 上的栅极:

    MOSFET 上的源极:

    AUX1:

    UCC28730上的 VDD:

    次级侧:

    这是正确的行为吗? 当我加载次级侧时、MOSFET 开始开关速度更快。 之后、电路 自动发生故障、我认为是 UCC28730发生故障。 VDD 上电时的电压现在为0V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很可能是由于故障而关闭。  我建议远离 TVS 开关节点钳位。  我建议在开关节点上使用 RCD 钳位。  只需在3个170V 二极管上放置一个511K 欧姆和1nF 电容器。  这将有助于减少振铃。

    如果您不使用 UCC24650唤醒芯片、则该设计需要至少2至3mA 的预加载才能在空载条件下保持稳定。  您可以在输出上为此使用一个电阻器。

    仔细检查变压器极性、确保其适用于反激式转换器。

    UCC28730将尝试启动、并给出3个栅极脉冲、但由于以下原因未启动。

    1. 输入电压过低输入欠压
    2. 输出电压为高电平触发过压保护。
    3. 过流保护。
      1.  数据表描述了发生故障的时间。

    正确的做法 是、使用原型板为您的电源接线并不是一个好主意。  您似乎也在使用绕线电阻器。  我也不会 这样做、因为它们 具有较大的电感。  如果它们是低电感、则应该可以。

    我确实为您提供了一些建议。

    订购 UCC28730评估模块、以便您评估电源操作。  以下链接将转至用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluub75/sluub75.pdf?ts=1588013518855

    2.它们是用于对 PSR 反激式转换器进行故障排除的应用程序,请访问以下链接,您可能会发现这些链接也很有用。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

    我现在已将唤醒电路添加到原型中、但我无法让转换器唤醒或在正常状态下运行。 以下是一些可能有助于理解我的问题的图片:

    电路图:

    UCC28730上的 VDD:

    当我增加 CVDD 电容时、电压会随着时间的推移而进一步拉伸。 这当然是可以理解的、因为 HV 将为更大的电容器充电。 如果我降低该值、VDD 电压的纹波频率会更高。 CVDD 是否为高电平?

    MOSFET 上的栅极:

    UCC28730上的 CS:

    AUX1:

    输出电压:

    我不明白为什么会获得这些结果、因为我遵循了数据表中的设计计算器表。 我还尝试通过《TI PSR 控制器故障排除》指南中的故障排除来了解转换器的工作模式。 我认为我有2.1个问题、但在 VDD 仍处于导通状态时、我看不到第一个快速开关脉冲。 您是否看到我的 UCC28730处于什么状态的明确指示?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这很可能是由于您的布局和 OVP 振铃造成的。

    在此行为期间、请使用示波器探测辅助绕组电压 CS、DRV 和 VDD、它将显示正在发生的情况。

    此致、

    Mike