This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:每个周期的 UCC28070尖峰电流问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874624/ucc28070-ucc28070-spike-current-issue-for-every-cycle

器件型号:UCC28070

尊敬的先生:

请参阅以下测试规格、

测试条件

输入电压:70 V 交流(正常输入电压:70V~285V)

交流频率:60 Hz

开关频率:50kHz

输出电压:403 V 直流

输出电流:2.11A

P:854瓦          

PFC 转换:430 μ H

当输入电压为70V 时、它发生了如下图所示的红圈尖峰电流。

如果 Vin 下降超过70V、则尖峰电流更大。

电流尖峰会产生任何副作用。

2.您能否查看随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    此时发生的是电流放大器饱和的结果。
    (数据表方框图中的 CA1和 CA2)   

    在 PFC 的正常运行期间、电流信号被强制等于乘法器输出信号。
    遗憾的是、在低线路电压下、电流互感器无法感测到足够的线路电流、因为流入 CT 的电流非常小
    寄生效应和振铃会导致测量误差。
    不相等的输入信号会导致 CA1和 CA2饱和至高电平。
    当线路电压足够高时、您将看到大电流尖峰、因为乘法器输出相当大、CA1、CA2也很大。
    CA1和 CA2脱离饱和状态并恢复正确的线电流需要有限的时间。

    您可以通过在 CSA/CSB 输入上放置一个较小的直流偏移电压来轻松消除此电流尖峰。
    我建议您在14V1_PFC 节点和 CSA 之间添加一个3k 电阻、并在14V1_PFC 和 CSB 之间添加一个3k 电阻。
    这将在线路电流中的过零附近创建一个小死区。

    您现在看到的尖峰将增加电流失真并降低功率因数、但您可以通过将直流失调电压添加到 CSA/CSB 来轻松消除这种现象。

    此致

    John