This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824-Q1:哪一项是替代 tps3824-25-Q1的理想选择?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881821/tps3824-q1-which-is-the-good-choice-to-replace-tps3824-25-q1

器件型号:TPS3824-Q1

大家好、

我对 tps3824-Q1的选择感到困惑、因为我们需要 2.25V 的视觉、tps3824-Q1没有这种视觉、我找不到相同的功能 P/N 来替代它。

请给我一些建议。

谢谢

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    该器件的2.5V 型号不再可用。  您可以改用 TPS3823-25QDBVRQ1 P/N、但它用/Mr.替换 RESET

    谢谢、
    Abhinav。