This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950:数据表错误

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892814/lp2950-datasheet-error

器件型号:LP2950

尊敬的 TI LDO 团队:

您能否在 LP2950数据表中确认此错误-正确的应该是 I_FB = 20nA 会引入~2%的错误?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    不错的地方 当您看到此类错误时、请单击"提交文档反馈"进行报告。 这有助于确定校正的优先级。 我将执行相同的操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    谢谢。 我通过您提供的链接提交了文档反馈。

    BR、
    KF