This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:SEPIC 转换器

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881351/lm3488-sepic-converter

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5155

我使用汽车电池(12v)作为 LM3488的输入。 您知道电池会在一段时间后放电、因此电池的电压会降低。 要获得恒定的12v 输出、我可以使用电池充电电路或 SEPIC 来提升放电的电池电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanaraj:

    感谢您考虑使用 LM3488。  如果您希望在电池电压变化的情况下获得12V 稳压电压、则应考虑 SEPIC。  如果您只是希望保持电压不低于12V、则只需使用升压即可。   

    除了 LM3488之外、您还可以考虑 LM5155、这是我们最新的升压控制器、它涵盖了 LM3488的大多数应用案例。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi