This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:如何验证和测试 OCP

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900554/ucc256402-how-is-ocp-validated-and-tested

器件型号:UCC256402

 您好的朋友:

            我想验证 OCP 的功能。 是否有任何方法来验证 OCP 的功能?

OCP1 / OCP2 / OCP3、分别是什么验证方法;

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保调节输出电流并监控 ISNS、DRV、HO 和更低引脚、并改变输出上的负载 、只需确保器件根据方框图、电容器分压器和数据表中指定的 VISNSE_OCP1/2/3阈值执行应有的操作。

    我还建议您的谐振电容器、VCR 和 ISNS 分压器也为此进行正确设置。  您可以使用数据表或 Excel 设计工具中的公式、这些公式可在以下链接中找到。  http://www.ti.com/lit/zip/sluc675

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike ;

           感谢您的及时回复;

    我 还有其他问题;

    1、 黄色显示 Vcc 波形;蓝色显示 Rvcc 波形;Vcc  电容器 电压 快速 放电;导致问题的原因;如何解决问题

    2 μ、PFC+UCC256402;参考设计

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 UCC256402遇到过流或过压等故障时、它将停止开关 、VCC 将在 VCCstartself (26V)和 VCCRestorartJfet (9.65V)之间循环。

    您的设计出现时会遇到故障。  RVCC 似乎没有时间在故障期间充电。

    考虑 使用 Excel 工具重新检查您的设计 VCR、ISNS 和 BLK 分频器、以确保正确选择它们。  如果 BLK 分压器设置不正确、 并且 LLC 在 电压过低的情况下启动、 则也可能导致启动期间出现过大的电流。  

    您还可以使用示波器以及 VDD 和 RVCC 引脚对这些信号进行仔细检查。  尝试弄清您的设计 为何要关闭。  

    此致、