This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TON_DEALY 编程

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163338/tps544c25-ton_dealy-programming

器件型号:TPS544C25

大家好、我将在 TI 的 Fusion Digital Power Designer 中在线模式下为 TPS544C25设置 TON_DELAY、我看到这在电路板打开时得到反映。 但是、对电路板进行下电上电后、TON_DELAY 会恢复为所有电源轨的旧值。 这是有原因的吗? 为了确保所有参数都存储在 NVM 中、最好的编程流程是什么? 提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talal、  

    该参数是和 NVM 参数。  该器件不会将编程的设置保存到该非易失性存储器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何使用 Fusion Digital Power Designer 对 TON_DELAY 进行编程并使其在下电上电后保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talal、

    您需要使用 STORE_DEFAULT_ALL (11h)命令。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 对上升时间进行编程会怎么样? 我将上升时间设置为1ms、但在下电上电后不会持续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预期的 TON_RISE 为1ms、但它会恢复到7ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talal、

    也可以使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令对 TON_RISE 进行编程。 请确保在设置寄存器时输入有效值。 如需更多信息、请参阅数据表的第8.6.30节。

    谢谢、
    Caleb