This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:参考原理图问题

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898159/ucc28600-reference-schematic-question

器件型号:UCC28600

您好!

我使用 UCC28600设计具有19V、5A 输出的电源。 我介绍了具有19V、2.2A 输出的 PMP5029参考设计。

第一个问题: PMP5029是否能够输出5A 电流?

第二个问题:什么控制反激式转换器的输出电流能力? 它是否仅基于反激式控制器的输入电压和开关频率?

随附了 PMP5029原理图以供参考/

e2e.ti.com/.../slur385.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信 UCC28600能够处理5A 电流。  但是、要获得更大的功率、您必须通过增加初级磁化电感来重新设计变压器、以获得更多的存储能量。  您可以 使用 Excel 设计工具或 webench 来计算 一次侧磁化电感。  

    您必须将输入和输出电容器组增加5/2倍、并调整电流感应电阻器。  这也可以通过 webench 工具或 Excel 设计工具进行验证和计算。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 这也是我得出的结论。 当您说"我不相信 UCC28600能够处理5A 电流"时、我有点困惑。 我觉得最重要的是内核中存储的能量? UCC28600是否只是尝试在负载上保持特定的压降?

    编辑:数据表的哪个部分具有特定控制器的最大电流、电压、额定功率?

    编辑2:UCC28600上的一些图形在5A 以上时具有数据、例如效率与输出负载、电压与电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    UCC28600可设计用于功率高达250W 的应用。 参考设计 PMP5029无法按原样处理5A。

    此致、