This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050 TS 连接

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881820/bq24050-ts-connection

主题中讨论的其他器件:BQ24050

您好!

我正在设计一个基于德州仪器 BQ24050锂聚合物充电器的新电路。 n´t 使用的电池没有 NTC、只有两个引脚(+和-)。 我的问题是、如何连接 TS 引脚?

基于此帖子 e2e.ti.com/.../762756 、电池将永久连接。 我认为我的选择是:

1.使用10k 电阻器将 TS 接地

2.用237K 将 TS 接地

3.n´t 外部 NTC (我不喜欢这个想法)

n´t、我不确定是否应该将 TS 连接到主机微控制器来命令 IC 充电器、因为我的电池没有 NTC。

此致、

Carlos

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos

    10k 电阻 TS 接地将是 最简单的解决方案。  但 这不会在充电过程中提供热限制、并且满足您的设计/安全要求。

    237k 电阻器不是必需的、只有在拆下电池时才会正常工作。

    将 NTC 添加到 PCB 将提供一些热限制、防止充电过冷或过热。  

    将 TS 连接到微 GPIO 不是一个坏主意、它为您提供了一些禁用充电的选项。  TS 电流为50uA、非常低正常运行期间的负载注意事项。  拉低以停止充电。