This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:通电时电池不会充电

Guru**** 2506555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890292/bq24032a-battery-does-not-get-charged-when-powered-on

器件型号:BQ24032A

您好、TI、

我们有一个显示模块、我们在其中使用该芯片。 出于某种原因、当显示模块打开时(用于同时运行/充电)、电池不会充电;当模块关闭并连接到5V 电源时、电池会充电。 此外、对于某些模块、即使在通宵充电后、显示板也会关闭、电池电量计指示为零。

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwarath、

    听起来您的显示屏会导致设备进入电池补充模式、从而导致设备在显示屏打开时无法为电池充电。 这将解释电池为显示屏提供电流时显示屏的隔夜关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony、是的。 我认为是这样。 我们可以做些什么来防止这种情况发生? 我们希望在插入显示板时同时为其充电并消耗功率、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwarath、

    为防止这种情况发生、您的输入电流需要大于电池充电电流和输出引脚消耗的电流之和(我认为这是您的显示屏)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    这种情况只发生在我们的一些电路板上、我们看不到电池充电。 我们如何才能解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwarath、

    您可以通过查看 IN、OUT 和 BAT 的信号来解决此问题。 电压或电流均正常(首选电流)。 期待收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwarath、

    想知道是否有任何更新、或者这是否对您的问题有所帮助。