This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压稳压器的选择

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM25118, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878476/selection-of-buck-regulator

主题中讨论的其他器件:LM5155、 LM25118、 LM34936

我正在尝试设计一个双输出正向转换器、其中第一个输出将由反馈控制、而另一个输出应由降压稳压器控制。 我的电路的工作频率为1MHz、我需要15V 和0.625A 的输出。 是否有任何稳压器可满足这些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajakta、
    有2种方法可以创建第二个输出。

    次级侧后置稳压器。 特别方案资源
       http://www.ti.com/product/LM25115A
       http://www.ti.com/product/UCC2583 

      这是一种降压拓扑、更适合具有主环路控制输出且需要第二个输出的设计。
      TI 的产品通常为500kHz 或更低。

       



    2.同步降压稳压器
       TI 的产品系列中有许多这样的产品。
       如果您可以提供降压转换器可用的输入电压、我可以帮助您进行选择。

       下面是一个可考虑使用的1A 36V 输入同步降压的示例。
       2.2MHZ 最大频率。

       LMR23610 - SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同步降压转换器

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同步降压稳压器、输入电压为12V 至20V。 所需的输出为15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajakta、

    降压转换器不支持此功能。  您需要降压/升压或 SEPIC 转换器。 15V 输出电压轨上的最大负载电流是多少?

    谢谢、

    Yohao Xi、应用工程、BCS 产品线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15V 电源轨中的最大负载电流为0.8A。 如果降压转换器的输入电压介于15.5V 至24V 之间、我们可以使用降压转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vin 仅为15.5、则可能很难获得15Vout、因为最大占空比限制。  它需要大约97%的占空比。  总之、如果您只是考虑降压、请告知、我可以将此主题转发给我们的降压组。

    您可以考虑降压/升压或 SEPIC。  您可以考虑 SEPIC 中的 LM5155、或降压/升压应用中的 LM25118或 LM34936。   

    谢谢、

    Youhao