This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897577/tps63020-tps63020

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: PMP9766
大家好、我使用了带有超级电容器的 TPS63020来获得备用电源。 (请参阅随附的文件:PMP9766 -具有有源电池平衡功能的超级电容器备用电源-)。
我使用的配置与随附文件 PMP9766原理图中显示的配置差不多、   
它可以正常工作、但我不明白为什么 TPS63020在电容器 仍 为3V 充电时停止工作。   除非  电容器 为1.8V (如数据表所示)、否则组件应输出5V 电压。
 这可能是 VTH 的问题? 我尝试更改 了 Vtrashold、但结果类似。
 如果有人能帮我、我 会很感激!
谢谢  

e2e.ti.com/.../PMP9766.pdfe2e.ti.com/.../PMP9766_5F00_SCHEMATIC.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的联系。

    您是否意味着超级电容器会在3V 而不是5V 时停止充电?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、 超级电容器始终继续充电。 真正的问题是 它充满电并作为备用电源启动。  在    5V 输出下、直至输入为1.8伏时、TPS63020工作正常。 在该电压下、输出变为低电平。
    在可能的情况下、不会发生这种情况。 当超级电容器上的电压 大约为3.5伏而不是1.8V 时、输出变为低电平。  

     它是否会成为分压 器 VTH 的问题?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、 超级电容器始终继续充电。 真正的问题是 它充满电并作为备用电源启动。  在     5V 输出下、直至输入为1.8伏时、TPS63020工作正常。 在该电压下、输出变为低电平。
    在可能的情况下、不会发生这种情况。 当超级电容器上的电压 大约为3.5伏而不是1.8V 时、输出变为低电平。  

     它是否会成为分压 器 VTH 的问题?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这似乎不是 VTH 信号导致的。 Vth 信号用于在电压达到~5.1V 时停止对电容器充电、并在电压降至~4.7V 时对电容器进行再充电  

    1. 您能否检查 TPS63020的 EN 引脚连接到哪个位置? 它应该被连接至 VIN/VC。
    2. 您能否在5V 至3.5V 放电期间获取 VC、VSYS 和 VPS 的示波器图?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚 连接到 Vin。

    对于其他单个图、我将发送一个示波器图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您是否有机会绘制示波器图?

    您是否还可以向我们发送您正在使用的超级电容器的器件型号?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉、我更改了设计、因为我遇到了太多问题
    无论如何都谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的更新、很遗憾听到这个消息。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。

    此致、
    密耳