This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:此器件是否可用于为 LPDDR4供电?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873723/tps62826-can-this-device-be-used-to-power-lpddr4

器件型号:TPS62826

您好!

我的客户需要一个降压转换器来为 DDR4生成0.6V 电压。 输入为单节锂电池(3.5V 至4.2V)、输出为0.6V、最大电流为3A。

由于 DDR 需要快速负载瞬态响应、因此我不确定该器件是否是一个好选择。 如果不是、还有其他好选择吗?

竞争对手是 SY8859。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TPS62826是支持客户应用的理想选择。 您能否提供负载瞬态规格和以下参数?

    -输入电压、输出电压

    - Iout_min;Iout_max

    -瞬态负载压摆率

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您是否有未决问题? 如果没有、我将关闭该线程。

    此致、

    Excel