This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:在 Tina 中是否有可用于仿真该器件的器件

Guru**** 2526580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2482, TPS2492, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874056/tps2482-is-there-a-part-that-i-can-use-to-simulate-this-device-in-tina

器件型号:TPS2482
主题中讨论的其他器件: TPS2492LM5066

您好!

对于客户、我希望设计包含 TPS2482的器件。 这位客户或多或少都要求我们通过我们的设计提供仿真。 由于没有可用于此器件的 TI 模型、这有点困难。

快速搜索显示、TPS249X 被视为同一系列产品、这些产品确实具有可用的仿真模型。 是否可以使用此模型?

(当然与 TPS2482的计算工具结合使用)。

非常感谢、

Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    欢迎使用 E2E!

    您可以使用 TPS2492的模型进行仿真、该模型来自同一器件系列。 如果您正在寻找具有通信功能的控制器、我建议通过 TPS248x 系列使用 LM5066、因为 LM5066具有更多功能

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的快速回复。

    我也看过 LM5066 (I)、但我选择 TPS248x 中的测量精度是原因。  

    这样就无需使用单独的测量单元、我们的空间很短、因此这是值得的。

    但是、我将记住您的建议、因为我们处于项目的开始 阶段、并且规格始终会变化。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  

    谢谢、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我要关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请随时在 E2E 上发帖。

    此致、Rakesh