This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:热计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881864/bq25895-thermal-calculations

器件型号:BQ25895

大家好、

我的客户正在尝试计算 BQ25895的功率耗散(PD)。 除了规格、电子表格工具或 WEBENCH 中的 θ 信息之外、我们没有看到任何计算。  您是否有用于计算此器件热耗散的工具?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    不幸的是、不是  应用  手册:中介绍的热量计算   器不再工作。  我提交了一个 TT 以确定其命运。

    无论如何、PowerPAD IC 功率耗散都是 PCB 结构和电路板布局以及与其他 IC (即、热饱和铜是使用相同铜面积进行散热的 IC)的接近程度的函数。  您可以使用 RthetaJA 来获得粗略的 IC 封装温度上升估算、但它假设 PCB 类型和面积非常具体、并假设铜具有无限散热能力。  最好的解决方案是使用具有 psi 值而不是 θ 值的热仿真软件。 如果仿真软件不可用、我建议从 EVM 开始获取实际热数据。  

    我们针对特定配置提供了一些 EVM 热性能数据。  您客户的输入电压、充电电流和充满电的电池电压是多少?

    此致、

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    上面提到的 TI 网站上的 PCB 热量计算器正在工作。  您必须开始输入器件型号。  BQ 器件不在那里、但如果您找到具有类似 RthetaJB 的 QFN 器件、则可以了解散热所需的覆铜区(假设没有气流、并且没有其他 IC 使用相同的覆铜进行散热)。

    此致、

    Jeff