This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议使用具有输入电压监控功能的降压转换器 IC

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320, UCD3138, SM72442, TPS62125, TPS629203, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158004/please-suggest-a-buck-converter-ic-with-input-voltage-monitoring

主题中讨论的其他器件:TPS543320UCD3138SM72442TPS62125TPS629203TPS62903

尊敬的 TI:

请建议具有以下属性的降压转换器 IC:

  • 封装:SMD
  • 输出电压:5.0V 固定电压或可调节电压
  • 最大输入电压:至少12V
  • 最大输出电流:至少200mA (高达3A)
  • 开关:集成开关
  • 类型:同步整流

  • 特殊要求:输入电压监控
    降压 IC 应能够防止输入电压降至低于用户配置的特定电平、即当使用具有过多电流消耗的较高阻抗源时。 例如、这可以通过输入电压迟滞功能来实现、该功能可在电压降至预设电平以下或以上时禁用或启用 IC、或使用导致 IC 相应降低线圈电流的类型输入电压反馈环路。 是的、这会导致输出电压波动或下降、这对于我的应用是可以接受的。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果我了解您对 VIN 迟滞开/关的要求、那么这是我们许多转换器中的标准功能。

    请阅读中的"7.3.2启用和可调 UVLO"一段:

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps543320

    TPS543320似乎非常适合您的应用。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博卢良先生:

    感谢您的回答。 我很抱歉,我的回答有点晚,但我有一个后续问题。 我看到您建议使用标准 UVLO 功能来实现输入迟滞。 据我了解、每当 VIN 引脚上的电压上升到高于给定阈值时、UVLO 就会使 IC 经历上电周期。 是否会产生任何不利影响(例如效率降低)、是否应使用 UVLO 功能以高频率(假设频率为 kHz)定期打开/关闭 PMIC?

    谢谢、此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    防止 VIN 变为过低的另一种方法是限制输出电流。
    我可以找到并推荐一个具有可配置输出电流限制设置并限制可消耗电流的转换器。

    这是更好的选择吗?

    此致、


    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博卢良先生:

    由于您建议了另一种方法、我假设我前面的问题的答案是"是"?

    在这种情况下、您可以建议降压 PMIC 吗?

    要求是通过适当调整电流消耗来保持输入电压恒定。 这适用于输入端带有小型太阳能电池板(+CAP)的低功耗应用、并且电池板电压应该在其最大功率点附近保持恒定(假定为固定电压)。 输出将连接到超级电容器。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    直到现在我才意识到你正在寻找什么。

    您正在寻找 MPPT 转换器/控制器。


    我见过数字控制器、例如 TI 的 C2000或 UCD3138系列实现 MPPT。

    此外、TI 的 SM72442应该能够完成该任务。 但我不熟悉此产品:

    https://www.ti.com/lit/gpn/sm72442

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果上述问题能解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博卢良先生:

    不幸的是、不 我正在寻找一种更简单(更便宜)的 MPPT 替代方案、该方案只需将输入电压钳制在电池板的最大功率点电压附近。 我找到了一篇使用 TPS62125来实现此目的的 TI 白皮书。 虽然从技术上讲不将其视为 UVLO、但 IC 确实会在输入电源轨上使用迟滞来相应地启用和禁用开关。 遗憾的是、在我检查的每个地方、该 IC 几乎都缺货。

    www.ti.com/.../slyt478.pdf

    您是否有 TPS62125的替代产品? 如果不是、您能否建议一个符合第一个帖子中的规格但允许使用外部误差放大器的 IC?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    明白。

    请查看 TPS629203 (最大300mA)或 TPS62903器件(最大3A)。

    您还可以考虑其他 TPS629XX 产品、只需确保这些产品具有精确的 EN 阈值和迟滞功能。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在将其标记为已解决。