This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927-Q1:TLC5927 LED 驱动器(错误检测模式)

Guru**** 2513685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874838/tlc5927-q1-tlc5927-led-driver-error-detection-mode

器件型号:TLC5927-Q1

交易

我对 错误检测模式的运行有疑问

问题

  当电流由内部 S/W 控制时、即使在正常运行时、错误检测也会运行。
  1、电流控制:可控制0至65535 (16位)。
     1) 1)将电流控制值设置为39000或更高后、错误检测将运行。
         -。 当读取 SDO 值时、LED 正常工作并且检测到错误检测。
       -。 即使只有三个并联 LED 中的一个也是如此
     2) 2)如果当前控制值设置为65535值、则无条件检测到该值。
       -。 即使3个 LED 正在运行、读取 SDO 值时也会检测到错误。
    3) 3)如果电流控制值设置为低于39000、则其正常运行。
       -。 错误检测正常运行。

**请参阅以下原理图

 谢谢、BR

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否先告诉我您的应用。

    我不知道你想要问什么、你能确定你的问题吗?