This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TPS63036, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136089/bq24072-bq24072

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件:BQ25616TPS63036

在过去几周(5)、电池充电器出现故障时、系统从现场返回。 (消费品)

注意:由于 器件可用性、最近将 BQ25616RTW 更改为 BQ24072RGTR。 现场 BQ25616 >2000没有问题。

症状-当电路连接有效电源(5.0V)时、电池充电器 不再为电池充电。

请参阅随附的原理图。

注意:VIN_CHG (+)和 VIN_PWR_GND 引脚通过未显示的板载铁氧体磁珠连接到外部世界(壁式充电器)。

对发生故障的充电器进行了几次快速测量。 请参阅表。  

系统随附 OTS 充电器。  MFG:HDP-POWER.com、PN:HDP12-4OPS01H -希望客户使用。

提前感谢您的任何帮助

Bill

 

e2e.ti.com/.../BQ24072_5F00_SOF_5F00_417SCH.pptxe2e.ti.com/.../417_5F00_ChargeIssue_5F00_09202022.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否也能够测量 ISET 引脚上的电压? 我们可以使用器件的电流转移器功能作为测量充电电流的方法。  

    为了澄清一点、我在测量中看到您提到的 VOUT = VBAT。 当对充电器施加5V 电压时、您能否确认这到底是 VBAT 还是比 VBAT 高或低一小部分? 这将有助于指示哪个电源(VIN 或 VBAT)为 OUT 引脚供电、因为该器件的 OUT 电压为电池跟踪+ 225mV。  

    最后两个器件似乎确实存在问题、因为当它应该具有5V 电压并且/PG 和/CHG 引脚为高阻态(第三个器件也是 HIZ、但 VTS 处于活动状态)时、TS 电压似乎不存在。  

    您是否能够为其中的某些器件提供波形? 最好查看施加 VIN (0至5V)时器件如何工作、并具有 OUT、ISET 和 TS 电压波形。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     

    请参阅随附的了解您请求的屏幕截图。 我还使用电池和输出电压值更新了数据表、并将其放置在 PP 中。

     

    谢谢

     e2e.ti.com/.../7658.BQ24072_5F00_SOF_5F00_417SCH.pptx

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您进行此数据收集!

    确实有两个器件看起来是在尝试充电(SN3473和 SN3273)。 作为启动例程的一部分、CH3波形在我们的前几百个中出现、很可能会检查短路。 您是否能够缩小、以便水平刻度可能以每分段500ms 为单位? 这还不足以让我看到。  

    SN6887和 SN4931看起来不像它们尝试通过 VIN 充电或切换到电源。 您能否验证 ISET 是否未与 GND 短路? 由于在这里看不到有效电压、因此它可能不会启动充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    无需担心数据收集、任何有助于理解问题的事情。

    有关500ms/div 时间刻度的附加图形、请参见随附、并更新了 ISET 引脚到接地端的电阻值表。 (扰流板-无短路)
    供参考-今天花些时间尝试通过从充电器中重复插入系统、然后从 交流电源中重复插入墙、从而断开充电器。 迄今为止一直很稳定。  

    谢谢

    Bill

    e2e.ti.com/.../BQ24072_5F00_SOF_5F00_417SCH_5F00_9282022.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的更新。 我不太担心 ISET 引脚、只是在深入探讨其他可能性之前必须先进行彻底检查。  

    对于  SN3473和 SN3273:

    非常有趣的是、该器件似乎通过 ISET 上的电压检查进行了正确启动、因此它确实可以识别存在的 VIN。 它们甚至具有 VTS 供电、这只能在存在 VTS 时发生。 您是否能够在 VIN 插入时移除电池并测量 VOUT (波形会很好)? 我很想知道它是否相同、或者器件在启动序列中似乎未启用充电。  

    对于  SN6887和 SN4931:

    这里缺乏行为令人担忧。 如果您也删除了此处的 VBAT、那么最好看看会发生什么情况。

    SN5101  

    这是一个难题。 它似乎将 ISET 保持在500mV、除非它实际正在充电、否则我完全不会期望它。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     e2e.ti.com/.../BQ24072_5F00_SOF_5F00_417SCH_5F00_9292022.pptx

    请参阅随附的其他所需图形。

    查看方框图9.2 (数据表第18页)、似乎 Q1没有完全导通。

     Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    好奇、您使用的是什么降压/升压转换器? 它是否会有某种可防止 VIN 下降的调节环路?

    如果没有、这里的 Q1 FET 会出现问题。

    您是否有关于电源的信息? 是否存在电流限制? 我了解该电路板仅消耗10mA 电流、但想检查它是否与电源读数相匹配。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我不确定是否完全理解您的问题、因此我在充电器原理图中添加了一些词语。

    注意:我之前提到的10mA 是 TPS63036、它仅为这一块电路板供电、系统中有2块电路板。

    壁式充电器是可靠的-无论壁装或工作台电源如何、充电器的行为都是相同的。 这与之前电路板上使用的充电器相同、BQ25616设置为2.0A。 在办公室中、我们会监控提供的电压 和电流、即使在2A 电流下、输出电压也是5.0V 且干净。

    Bill

    e2e.ti.com/.../BQ24072_5F00_SOF_5F00_417SCH_5F00_10042022.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    剩下的唯一问题是 Q1 FET 无法正常工作、我希望它可能是另一个问题。 非常感谢所有数据收集。 建议进行器件交换、并查看行为是否遵循电路板或 IC。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是否有任何想法说明 Q1可能降级的原因、更重要的是如何在未来预防?

    谢谢

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    一些会影响 Q1的因素将超过数据表中的任何最大规格。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    再次查看了数据表-有关最大条件的问题:

    假设电池电量耗尽-  充电器设置为以允许的最大1.5A 电流充电。 如果用户在系统开启时充电、并且汲取几百 mA 的电流、是否"超过"通过 Q1允许的电流、因为电池电量耗尽且在一段时间内不供应任何电源?? 这 是否足以造成损坏?

    我滥用了 bq24072和我们的电池充电器系统-室温和50°C 时的输入电压插入/移除。 VIN(+)先连接,VIN(-)先连接。 在2个系统上超过1200个周期。 没有问题。

    借一个 ESD 枪并将其注入 Vin 引脚、看看我是否可以引起故障。

    一周仍有几次返回-  

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    输入引脚的绝对最大值限制为1.6A。如果器件尝试为电池提供1.5A 电流、并且电源能够提供1.5A 电流、则会发生这种情况。

    在输出端添加了系统负载、您会说"消耗几百 mA"、这很可能不会通过 Q1 FET。 该器 件将进入补充模式、并且器件会将一些进入电池的充电电流转移到 OUT 引脚。 在您提到的范围内、根据我的经验、这是可以接受的。  

    如果电池电量耗尽(电池电压< VBAT (SC)、其中 VBAT (SC)通常为1.8V)、我们将仅以最大11mA 的电流为电池充电(这是用于短路检测的 IBAT 电流)。 现在、电流限制仅为1.5A、器件将能够提供11mA +#00s 的电流。

    我很期待收到有关 ESD 测试的反馈。  

    对于任何退货、器件是否有任何视觉损坏迹象? 更换 IC 是否允许正常充电?  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    任何退货均无物理损坏迹象。 我有更换部件、一定要尝试。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们期待着 ESD 测试和 IC 交换。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在"故障"电路板上放置了一个新器件、一切正常。

    我认为这在很大程度上证实了充电器在现场发生了什么事情。

    仍然尝试找到 ESD 源(廉价 ESD 源)。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很高兴听到新器件不会表现出相同的行为。 在这些故障分析申请中、是否有关于故障发生时间的信息? 是否有关于您的产品在哪些典型条件下运行的信息?

    期待再次听到 ESD 测试的声音。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    除了我们在更换充电器后几周内开始看到退货、而不是真正的英特尔。 从用户的角度来看、锁环不会打开- 它们会将其发回。

    注意:充电器位于基于 GPS 的狗环中。 鞋领将会看到狗会看到的户外温度、预计在高温情况下、汽车仪表板(60Cmax)会出现较差的情况。  该系统应在室温下充电、尽管我在60C 下对小样本的胶片进行了充电、但没有任何问题。

    目前还无法借用 ESD 枪、但 今天使用可用材料滥用引脚。  在多个测试板上将 DC52 (1nF)替换为 TVS 二极管(Littlefuse SESD0201X1UN-0020-090) JIC ESD 是问题所在。 请参阅随附的原理图。  

    您是否看到添加电视来代替 CH52的缺点?  e2e.ti.com/.../BQ24072_5F00_SOF_5F00_417SCH_5F00_10172022.pptx

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    似乎您更换了 IC、将其发回给客户、然后他们又报告了同样的问题?  

    60C 绝对符合器件的规格。  

    我的端部没有缺点、因此用 TVS 代替 CH52以帮助输入。 我确实看到剩余的 CH18电容器为1uF。 另一个可以帮助的方面是、现在我们认为它是 Q1 FET、现在将其提高到10uF。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    此时、我们将系统 PCB 更换为充电器、然后发回给客户。  我们需要让 CM 更换电路板上的部件。 我能够更换一个部件、但我们在这里没有真正的工具来进行返工。  退货每周运行3或4次。  到目前为止、"已修复"环上没有环。

    仍然无法通过插入和拔下充电器电源来使充电器发生故障。 在我们的系统中、充电器电源通过充电底座上的2个小针脚进入系统、当套环滑入充电底座时、这些针脚与系统外部的目标接触。 我可以独立制作和断开正电荷或负电荷输入-在4个系统中删除了2000次插入-没有问题。 甚至尝试使用设置为6V 和8A 的工作台电源、尝试引发故障。 目前、它们在现场会遇到不同的材料摩擦总成。 (模拟 ESD 冲击-可能:))

      上面讨论的两个更改正在整合到下一个 PCB 构建中、但我们仍需要清除管路。 会导致故障模式、然后显示已更正。

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的持续更新。 从我结束的那一刻起、我就无法为这种行为提供任何解决方案、直到确定原因。  

    [引用 userid="533816" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136089/bq24072-bq24072/4375136 #4375136"]在我们的系统中,充电器电源通过充电座上的2个小针脚进入系统,当锁环滑入充电座时,它与系统外部的目标接触[/quot]

    客户是否可以反向插入此处并期望充电?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    客户无法反转进入充电器的电源极性。

    感谢您的帮助、您将实施更改并监控结果。

    Bill