This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电电流30A

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899080/bq24650-charge-current-30a

器件型号:BQ24650

您好!

我正在为网关传感器设计一个用于1s 18650锂电池的太阳能充电器。 计算得出的电池在阳光照射3.1小时内充电电流、7天的自主时间约为30A。 电池的标称电压为3.7V、我需要30节并联电池才能为传感器提供电压。 bq24650是否能够提供电流并可用于为该设计的电池充电?

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    1.  对于 BQ24650、30A 充电电流非常高。 尽管它是一个充电控制器、但我们之所以将其规格为10A、是因为用于驱动开关 FET 的内部栅极驱动强度存在限制。 对于30A、所需的 FET 应更大、以应对电流的增加、从而导致 FET 的 Qg 更高。 由于这些 FET 在600kHz 开关频率下驱动、这将导致大栅极驱动损耗、这是不可行的。  
    2. ACP-ACN 和 SRP-SRN 最大差分电压为100mV、10A 最大电流通常为10m Ω、5m Ω 最大电流可支持20A 等
    3. 为了实现30A、并联多个 BQ24650的问题在于端接期间、不同 BQ24650 IC 的恒压环路将尝试调节相同的输出。
    4. 对于30A 布局布线也至关重要。

    一种可能的解决方案是使用外部栅极驱动器来提高内部栅极驱动强度并降低栅极驱动器损耗、前提是输入电压处于 BQ24650的推荐工作条件内。 我们没有适用于此类系统的参考设计、并且尚未评估此解决方案、因此支持受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、  

    感谢您的反馈。 我计划并联 bq24650 并将电流减小至20A、根据您所说的内容、我仍会遇到尝试调节电流的恒压环路问题。 您是否建议添加外部栅极驱动器? 我是否可以查看任何类似的设计、以便就如何在设计中实施这些设计提供一些想法? 我想仅仅通过更改 RSR 电阻器来获得30A 应该可以满足我的工作要求。

    再次感谢、希望很快能收到您的回复。

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

      遗憾的是、我们没有上述系统的任何参考设计。 您只需更改电阻即可进行评估、但主要问题是功率耗散、因为必须仔细考虑布局。 EVM 很可能无法仅更改其 RSR 以实现此30A 充电。