This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源选择

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890813/tps2121-power-selection

器件型号:TPS2121

我正在设计一款具有两个电源的产品。  它们可调节为5V 的 POE 和 USB C。 我希望能够在压降极低的情况下在两个电源之间无缝切换。  此外、如果两者都已连接、则选择一个源。   TPS2121是否是实现这一目标的理想选择?  电流消耗为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    欢迎使用 E2E!

    根据设计要求判断、TPS2121应适合您的系统。

    为了实现所需的功能、TPS2121必须处于 XCOMP/XREF 运行模式。 此模式允许在输入之间快速无缝切换、通常为5us、以便在输出端提供不间断电源。 有关 XREF 和 XCOMP 运行模式的更多详细信息、请分别参阅数据表的第20页和第25页。

    如果存在、我建议 XCOMP 配置为您的电源之一提供优先级。 为了确保 XCOMP 模式下的功能、必须向 TPS2121的 PR1和 PC2引脚施加大于 Vref = 1.06V 的电压。 该电压将分别通过 IN1和 IN2的分压器施加。 在正确的分压器配置下、可以优先考虑任何输入源。 当 PR1上的电压大于 CP2时、TPS2121将输出 IN1。 另一方面、当 PR1小于 CP2时、TPS2121将输出 IN2。

    从器件汲取的2A 电流对于 TPS2121能够处理高达4.5A 的连续电流而言不会是问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我在12V(IN1)8.4V (__LW_AT__IN2),中使用 TPS2121RUXR 数据表显示:输入之间的无缝切换(通常为5us)、但我在8.4V 至12V 电压下进行测试、使用25ms、导致系统断电重新启动。 负载为0.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    为了帮助您解决问题、我对您的设置有几个问题:

    1.您是否在测试中使用了 TPS2121EVM?

    2.您是否使用长电缆将电源输入到 TPS2121?

    每个输入端的输入电容是多少?

    4.您的输出电容是多少?

    5.您是否使用 XCOMP/XREF 实现快速无缝切换?

    6.您能否分享您的设置原理图? 如果使用 EVM、将能够显示图中包含哪些跳线?

    7.您能否与 VIN1、VIN2、VOUT 和 ST 引脚信号共享此事件的示波器截图?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的 IM 测试 :图1无负载;2有0.3A。3是我的 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件似乎在没有负载的情况下按预期工作。 这意味着负载电流会影响器件并使其关断。

    由于器件具有相对热关断保护功能、因此很可能会关断。 当有源电源的 FET 温度高于裸片其余部分60摄氏度时、相对热关断会关断器件。 为了缓解这种温升、我们需要解决浪涌电流问题。

    您能否测试设置并减小输出电容并分享您的结果?

    您是否能够测量 VIN1=12V 上的电流、以查看我们是否能够捕获进入系统的浪涌电流?

    此致、

    Andy Robles